This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:运输模式

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648158/bq24296-shipping-mode

器件型号:BQ24296

要将器件置于运输模式、数据表显示:

"禁用看门狗计时器(REG05[5:4]=00)并同时禁用 BATFET (REG07[5]= 1)。"

"同时"是什么意思? 进行两个寄存器设置之间是否有最长的时间?

禁用看门狗计时器(REG05[5:4]=00)时、器件是否会在特定时间后自动恢复到之前的设置? 我看到这种行为、但我不确定是 bq24296还是我们的主机软件执行这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Thuan、

    这并不一定意味着要同时禁用这些位。 写入数据表时、写入器可能会禁用看门狗、然后在相同的 I2C 多写入序列中禁用 Q4 (进入运输模式)。 这里的重要一点是、如果在禁用看门狗计时器之前切换 Q4关闭位、并且经过了足够长的时间、相当于看门狗复位、则 Q4 FET 将重新开启。  

    关于您的第二个注释、禁用看门狗计时器后、充电器不应恢复到以前的设置、除非充电器有完整的 POR、或者输入适配器已移除并重新插入、这将仅影响 IINDPM 寄存器设置。  

    此致、

    Joel H