This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:电压模式

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648152/uc3843a-voltage-mode

器件型号:UC3843A
主题中讨论的其他器件:UC1843

我想将 UC1843配置为作为电压模式运行。  数据表的图23给出了一个示例、但我不知道如何计算电阻器。  

www.ti.com/.../uc1843.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我不确定数据表为什么显示了使器件在电压模式控制下运行所不需要的额外电路。 可能是获得一个线性度更高的 PWM 斜坡。

    一种更简单的方法是使用图21中所示的电路。 唯一的区别是您不需要 RCS、只需将 RCS 短接至接地。 振荡器具有1.7V 的峰值振幅、图21中 NPN 晶体管另一侧的电压为1.1至1.0V。 如果您为 Rram 和 Rcsf 使用2K 欧姆电阻器、电路将提供500至550mV PWM 斜坡、并将在电压模式控制下运行。

    此致、

    Mike