This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:4V 输出的稳定性注意事项

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431, TL431, LM4041-N, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647210/atl431-stability-considerations-for-4v-output

器件型号:ATL431
主题中讨论的其他器件: TL431LM4041-NLM4040

您好!

我想使用 ATL431作为4V 基准、从数据表图14和15中可以看出、在某些情况下、它会变得不稳定。

阴极电流应介于0.1mA 和5mA 之间、但启动时的峰值可能高达100mA。

来克服不稳定问题、如建议的那样。 我计划使用非常高的电容。

您认为4 x 47uF 就足够了吗?

您是否有一些图形可以显示 C > 10uF 时的稳定性、以及可能的4V 基准电压? (类似于 TL431的 slva482a)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    具体取决于应用。 虽然我认为这种电容值不应存在任何问题、但这会使您的系统启动速度非常慢。
    您能告诉我有关您的系统的更多信息吗?
    为什么电流消耗变化如此之大?
    是否可以有原理图?

    -Marcoo Z
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    我不介意缓慢启动、实际上、初始浪涌是为了给电路中其他地方的一些电容充电、这些电容将在大约50ms 内达到稳定状态。

    在运行期间、有一个可被关闭的脉动负载:这会导致电流的变化。

    遗憾的是、该应用是机密的、因此我无法分享原理图。

    您是否有任何有关4V 基准电压和如此大的电容的文档、让我安心?

    谢谢、

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    ATL431是一款 IQ 极低的器件、但其稳定性范围可能不适合您的应用。 我建议查看 TL431、因为它的稳定性区域更灵活、因此您只需要一个10uF 的电容器。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    我们在另一个项目中使用 TL431、但对于这个项目、我们希望使用具有更低 IQ 和更好动态阻抗的新版本;数据表还指出:"ATL43x 的阴极电流范围比其前代产品 TL43x 的范围提高了20倍以上。 它还可以在负载电容类型和值范围更广的情况下保持稳定。"

    是否可以知道哪些条件不适合它、也许我们可以做一些事情、例如添加一些偏置电流来提高它的稳定性。


    对此,
    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    ATL431 DS 的图14 -图21中概述了其不理想的条件。 在使用简化版原理图所示的标准配置时、您必须记住流经器件的电流。 当负载打开时、器件将仅消耗 X 电流 Ik、负载将消耗 Y 电流、 但当负载关闭时、器件现在将消耗 X +Y 理想情况下、您希望这两种状态保持稳定。 在您的情况下、浪涌电流不会流经器件、因此我不会考虑该电流、但我认为该电流将受到输入电阻器的限制、否则 TL431将始终消耗100mA 的电流、这并不理想。 开关负载的回波是始终消耗电流、可以使用或浪费电流。

    当您的应用中电流 Ik 没有变化时、ATL431非常出色。 在这些情况下、您可以实现极低的 Ik 和稳定的 CLoad、并始终让器件在那里工作。 例如、如果我们使用 TL431 DS 的图34中的原理图 、器件电流将永远不会改变、因此我们可以针对极低的 Ik。 在此原理图中、负载电流将在导通时通过 FET 消耗、而在关断时根本不消耗、因此不会浪费电流。 如果您考虑增加更多电流以使其更稳定、则它可以工作、但会浪费功率。 我建议使用 TL431 DS 中显示的原理图。

    如果稳定性成为一个问题、我们还提供 LM4040和 LM4041-N 系列等器件、这些器件在所有电容器上都是稳定的。 它们的器件消耗是它们无法处理高电流。

    -Marcoo

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A


    如果您觉得此问题已解决、请选择"已回答"。