This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27425-G1:bq27425-G1勘误文档

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27425-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648141/bq27425-g1-bq27425-g1-errata-doc

器件型号:BQ27425-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、电池电量监测计团队、

我们有一位客户在 I2C 上读取时看到电压和电流值完全超出范围。  我知道 bq27425-G1是 NRND、因此我想知道它是否有勘误文档。

我在 SLUA657中看到了与-G1和-G2x 的比较。  它不会将任何内容列为勘误表。

此外、我们是否有从-G1迁移到-G2x 的固件指南?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、
    如果电池电压完全超出范围、则可能需要解决几个问题。
    -您是否已查看他们的布局和原理图以确保其与我们的 EVM 一致? 您是否检查过它们、以确保它们没有较长的布线或使用的元件值与参考原理图中的值不同?

    -您是否将 bqstudio 连接到了设备、以确保主机读取值不正确? bqstudio 是否还显示相同的超出范围测量?

    对于 g2x、您需要像配置 g1一样对其进行配置...您可以比较数据闪存值并将值从一个 gg 文件复制到另一个 gg 文件。 有关 g2x 中而非 g1x 中的参数、请参阅 TRM 或数据表、了解如何配置这些参数。

    谢谢
    Onyx