This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:数据表中的 TPS40170使能引脚拉电流为300nA。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647908/tps40170-tps40170-enable-pin-source-current-300na-in-datasheet

器件型号:TPS40170

您好、先生、

我知道、使能引脚是 TPS40170的输入引脚、因此这是灌电流。

为何 TI 数据表显示 了源电流、最大值为300nA?

在使能引脚上使用 TI EVM 64.9k 和10k、如何 使用  源电流300nA 计算电阻值?  

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 EC 表、使能阈值相当宽松。 它只有最低的较高电平和最大的低电平。 如果要对启动/停止 Vin 进行编程、我建议使用 UVLO 引脚、因为 EC 表中非常严格地指定了 UVLO 引脚的阈值。 还有一个定义的迟滞。

    对于拉电流的计算、它应该满足
    (VIN - VEN)/REN-Top = Isource"+ VEN/REN - Bottom

    -杨