This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:使用单个充电器为两个并联 BL-5C 锂聚合物电池组充电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647918/bq2970-recharging-two-parallel-bl-5c-li-poly-battery-pack-with-a-single-charger

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ25896

您好!

我们有一个最大值的设计要求 功率11W 和平均功耗4-5W。  我们提供 BL-5C 电池、并已决定使用两个 BL-5C 电池组来满足我们的要求。

电池规格:3.7V、1000mAh。(我们已在截止之前测试电池的最大放电电流为2A)

我们计划并联使用2 BL-5C 并使用单个 BQ25896充电器。

关于并行连接、我们有以下问题、

1) 1)我们是否应该考虑使用 BQ2970进行短路保护以防止一个耗尽的电池对整个电池放电、或者对于锂聚合物电池组、是否不需要这样做?

2) 2)根据我们的理解、两节相同的并联电池不应导致任何问题。  但是、出于实际考虑、对于不同年龄和内部电阻的电池、我们认为1个电池充电/放电速度比另一个电池更快的问题可能会上升。  在这种情况下、对电池寿命有何影响?

2) 2)连接两节电池时、是否最好使用串行或并行配置?

请提供您的建议。  此外、提供任何参考的链接、以帮助我们更好地了解该主题。

谢谢、此致、

双端 S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Binu、
    当两节电池并联时、您会增加总容量、即增加一倍。 串联时、容量仅为一节电池的容量、但串联电压会增加(两倍)。 因此、这取决于您要尝试执行的操作。 您的应用是否需要更高的电压或更高的容量。

    因此、对于问题1、如果电池并联、bq2970会将电池组视为一个电池。 锂离子电池需要保护
    2.并联连接电池时,需要确保电池的使用寿命和类型相同,以避免一个电池消耗另一个电池。 尽管并联电池的电压始终相同、无论其中一个电池的老化程度是否大于另一个电池的老化程度、因此这不会导致问题、除非您无法从电池组获取满容量

    谢谢
    Onyx