This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:bq20z95、COV 标志不会被清除

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647591/bq20z95-bq20z95-cov-flag-do-not-get-cleared

器件型号:BQ20Z95

我有一个 bq20z95板。 一旦我将其充满电至12.6V、该 COV 标志就会按预期设置。

问题是、即使已放电、COV 标志也不会复位。

图1显示了在完全充电和 CHG 标志复位后 COV 标志被置位。 没关系

2.在图2中,即使在将电池置于充电状态后 ,COV 标志也不会复位,而 CHG 标志又会再次打开。 这是我不明白的

图3显示了电池充电、COV 标志始终置位、CHG 标志关闭。

4.随附的查找 gg 映像 alsoe2e.ti.com/.../1425.Desktop.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    为什么要将电池充电至 COV 状态? 电压需要低于 COV 阈值才能清除 COV 标志。 您已将阈值设置为4000、并且电池电压仍高于4000
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、正如您在第二幅图像中看到的、我首先开始放电、如果它没有清除 COV 标志、然后我尝试再次对其充电。
    但现在 bq20z95不要让它充电。
    这可能会在现场造成问题、假设一旦电池充满电、然后用户稍微放电、再充电、除非低于4000mV/节、否则 bq20z95不会再充电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须再次强调、将电池充电至过压状态并不是一种有效的方法。 不应在每次充电时触发 COV。 将 COV 阈值电压设置为高于充电电压、以避免触发该标志。
    为了解决充电问题、如果电池的电压不低于 COV 清零电压、您将无法为电池充电。

    谢谢
    Onyx