This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:噪声测量

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907, OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647253/lp5907-noise-measurement

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件: OPA188

您好,团队

LP5907是一款超低噪声 LDO。 其 µVRMS 电压噪声小于6.5 μ V。 如何在实验室中测量它? 实验中的示波器无法测量小于1mV 的电压、是否有其他方法可以测量它? 或者、我是否必须使用更精确的仪器进行测量? 谢谢!

 此致

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    请参阅指南: 如何测量 LDO 噪声...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    另请观看此视频。
    training.ti.com/engineer-it-how-measure-ldo-noise-and-psrr

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于可能值得的值、我自己的 RMS 噪声设置包括:

    1)高容量电池电源、以确保低(无)输入电压噪声。
    2)屏蔽环境电磁静电场免受照明或其他附近设备(例如金属盒)的影响
    3) 60dB 宽带宽交流放大器、LTC 应用手册83中图2所示 Jim Williams 放大器电路的版本
    cds.linear.com/.../an83f.pdf
    4) 4) LeCroy 示波器、用于设置采样率、平均值计算、LSB、最大带宽并计算 rms 值。
    可以使用频谱分析仪代替示波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    谢谢! 您的所有回答对我来说都很有价值。 我读取了所有内容、但没有任何交流放大器、因此我使用信号分析器测试放大器 OPA188的噪声、原理图如下:

    在测量中、同相接地、下图显示了本底噪声为-110dBm、第二幅图片显示了高于15kHz 频率时电路的噪声约为-80dBm。 -80dBm 表示噪声电压为22uV、电路的仿真输出噪声为3.59mV、为什么测量的噪声远小于仿真噪声? 我使用 BNC 将输出连接到信号分析器。

    还有两个问题、请您帮助解释一下吗? 谢谢!

    1. 为什么第二张图片中的噪声线会降至-98dBm、然后缓慢上升至-80dBm? 这毫无意义。
    2. 信号分析器的射频输入显示最大连续功率为+30dBm (1W)、如果我想在100Ω Ω 负载下测量 LP5907的输出噪声(3.3V 输出电压)、那么将输出引脚直接连接到射频输入是否安全? 输入阻抗为50Ω μ A、因此最大输入电压为7V、因此我认为这是安全的、对吗?