This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:电池测量不准确

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647552/bq34z100evm-inaccurate-measurement-of-the-battery

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1

您好!

我的客户在电路板中使用两个 BQ34Z100-G1来测量10S4P 9600mAh 电池(请参阅随附的数据表)。

两个电池组连接到同一负载,根据客户的投诉,他收到的测量结果与电池的真实状态相差甚远。
我想使用 BQ34Z100EVM (与 EV2300结合使用)模拟他的系统,并测量办公室中的电池电量。

您能给我一些如何将电池组连接到 BQ34Z100EVM 的指导吗?如果我需要任何其他工具来实现这一点吗?   

电池导线如下所示:

电源:V_Bat 和  GND

数据:BAT_I2C_SDA 和  BAT_I2C_SCL

等待您的善意回应、提前感谢。

此致、   

Shai

e2e.ti.com/.../1285AL-18650-10S4P-9600mAh.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    请阅读 bq34z100EVM 用户指南、如果您有任何其他问题、请告知我们。

    www.ti.com/.../sluu904a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lewis、我阅读了用户指南、但我没有确切了解如何通过 BAT+和 PACK–连接充电器和系统负载连接、

    将上述电池连接到 EVM。

    请参阅以下电池线表中 EVM 指南的图1:

    您能不能建议我当前如何将电池连接到用于测量仪表 BAT-1的 EVM。

    提前感谢、此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    是的、在 BAT+和 PACK–之间连接充电器和系统负载