This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD85301Q2:PDF 数据表不是有效文件

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD85301Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647562/csd85301q2-pdf-datasheet-not-a-valid-file

器件型号:CSD85301Q2

您好!

我正在使用 CSD85301Q2进行设计、我注意到了 PDF 数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd85301q2.pdf)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daan、
    我不确定问题是什么。 也许链接有点短、但当我单击您上面提供的链接时、它将带我直接访问数据表的 pdf 版本。

    它现在是否适合您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    恐怕仍然无法正常工作。 我在多台计算机上试用过它:

    我不断收到"无法加载 pdf"文档。 在我的手机上也无法正常工作。  

    我的 Android 说的"相关文件"

    此致、

    Daan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daan、
    我还测试了此链接、在多个浏览器上都可以。 Brett 将与我们的 Web 团队一起探讨这一问题。
    我相信您位于荷兰、您能确认吗?
    您使用的浏览器和版本是什么、您能否确认这是否仅与 TI 网站上的此数据表或所有数据表相关。 此外、您在另一个网站上下载或查看 pdf 也没有问题、

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我位于比利时。 我还测试了一些其他产品、我无法在我的任何设备(Windows、Android、Apple)上打开该特定文档。 其他 TI 数据表工作正常、我无法确定这是如何实现的。

    此致、
    Daan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是从我刚才下载的文件中附带的。
    e2e.ti.com/.../csd85301q2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    感谢您提供数据表。 我可以完全打开您的文件、这非常奇怪。

    您提交 MD5 (此文件有效):950d00e76ae1f947b052b4aa1a45cccc
    如果我下载 MD5散列:44d0591b582b6987e7fa0af3895ab0c1

    数据表分发系统后面是否可能有内容交付网络、并且只有适用于 Benelux 的 CDN 边缘服务器上的文件已损坏?

    此致、
    Daan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daan、
    为了避免海外客户不得不访问美国 TI 网站、我们在海外各地都有远程服务器。
    这些内容每天都会更新、但有时会出现问题。

    因为它在美国为我们而不是为您工作、所以它与我们的远程服务器一起工作。
    数据表尚未更新、因此不会发生新的推送。

    通常这些问题会在一天左右的时间内得到纠正。
    问题已报告,将很快得到纠正。