This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ25898:BQ25898 Linux 驱动程序(非 BQ25898D)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898, BQ25898D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647752/linux-bq25898-bq25898-linux-driver-not-bq25898d

器件型号:BQ25898

工具/软件:Linux

你好

我有 Linux 开放源代码中的 BQ25898D 驱动程序、 您有适用于 BQ25898的驱动程序吗?  

任何与版本高于3.19兼容的驱动程序都已足够  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilan、

    bq25898与 bq25898D 相同、不同之处在于 D+/D-引脚已被 PSEL 和/PG 取代、I2C 地址为1位不同。  PSEL 是逻辑引脚、其功能与 D+/D-非常相似。  因此、bq25898D 驱动器可轻松修改以与 bq25898通信。