This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源模块选择

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319, TPS548A20, TPS56121, LMZ13610, LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648007/selection-of-power-module

主题中讨论的其他器件:TPS53319TPS548A20TPS56121LMZ13610LM3150

您好!

您能不能帮助我选择具有以下规格的电源模块或任何降压稳压器。

Vin = 24V

Vout =5V

Iout =14V

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是 Iout = 14A 吗? 您可以从以下内容开始:
    TPS53319
    TPS548A20
    TPS56121

    请告诉我您是否对其中任何一个感兴趣。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速支持。

    我们需要具有内部电感器的稳压器、我想说集成电感器、如 LMZ13610。

    您能不能建议使用类似的更简单的开关电源模块。

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维亚

    遗憾的是、我只处理集成 FET 转换器(您在最初的帖子中曾说过"或任何其他降压稳压器")。 让我们看看电源模块 Gurus 可能会提出什么建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维亚:

    没有计划 在 14安培时使用24V 输入电压5V 输出电压的电源转换器。

    另 一个分立式解决 方案是 LM3150 SIMPLE SWITCHER 控制器、它具有17个外部组件、包括外部功率电感器。

    Tom