This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:PSR 控制器的稳定性分析

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647857/ucc28910-stability-analysis-of-psr-controller

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件:UCC28911

您好,团队,  

我的客户 Schneider 想了解 PSR 反激式控制器的环路补偿是如何完成的?

我们是否有相同的文档?

他们在其中一个产品中使用 UCC28911。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shreenidhi、

    UCC28910/1器件通过 NP/Na 匝数比对输出电压进行采样、并调整转换器频率(FM)或峰值电流幅度、以在变压器退磁期间调整采样点的占空比(AM)。 这符合图27中的控制法概况。 由于这不是使用网络分析器补偿环路的传统反馈环路、因此无法使用传统补偿网络(1类或2类)。 稳定性取决于输出电容器电抗。 数据表提供了一个用于根据稳定性和瞬态要求确定输出电容器大小的公式。

    COUT >400*Iout (最大值)/(Vout*FSW (最大值)

    此致、

    Mike