This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710的占空比

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648013/duty-cycle-of-tps63710

主题中讨论的其他器件:TPS63710LM2776

我对 TPS63710有疑问。

我们的客户希望在以下条件下使用 TPS63710。

 VIN=5.0

 Vout=-5.0

 Iout=0.2A

在 WEBENCH 中、我们无法使用该 IC、因为占空比超过了限制。

在数据表第6页中、TPS63710的最大占空比为70%。

该 IC 是否真的无法使用?

如果我们无法使用 TPS63710、请告诉我们最佳 IC。

 VIN=5.0

 Vout=-5.0

 Iout=0.2A

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nishizawa,

    是的、这是正确的、如 D/S 标题所示(它是一个反相降压转换器)和第1页上的输出电压限制。

    您可以使用 LM2776等简单的反相电荷泵获得200mA 的电流。 Vout 将远低于您的 Vin。

    如果您需要-5V 稳压输出、则需要如下所示的反相降压/升压转换器: www.ti.com/.../tida-01457