This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:电感器尺寸和电感。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647260/tps82084-inductor-size-and-tollerance

器件型号:TPS82084
主题中讨论的其他器件: TPS82085

我正在设计几个具有集成电感器的 TI DCDC 降压转换器、但我还无法找到集成电感器的尺寸和容差。

在验证过程中、我需要电感器尺寸和容差。

对于 TPS82084和 TPS82085、我想知道电感器大小/电容。 并尽可能选择电感器器件型号。

BR

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Klaus、您好!

    感谢您使用这些简单的器件进行设计。

    电感值写入每个 D/S 的方框图中

    不清楚尺寸和容差(电感容差或尺寸容差?)是什么意思、但这是一种标准的现成电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    在数据表中、0.47uH 的电感器尺寸有一点难处理。

    我还想知道电感电感容差。 它正确为+/- 20%或30%(0.47uH +/-20%)

    电感器器件型号很好、因为它还会为我提供电感器电感容差。

    此致、

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认申请。

    我们不指定电感器器件型号或容差。 我想知道这将用于什么目的? 使用电源模块的目的之一是必须处理更少的组件、以简化设计工作。

    作为一个标准电感器、其容差将大约为20%或30%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们正在制作一个模块、客户将在本质设计中使用该模块、而此本质设计需要知道储能器件(电感器和电容器)。

    我希望您不会指定所使用的线圈、这只是为我提供了一些测量模块电感器样本大小的更多工作。

    您能告诉我 TPS82084和 TPS82085是否使用相同的电感器吗? 这将是我的工作的一半。  

    BR

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、使用相同的电感器。 这2个器件只是不同的输出电流选项。