This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:TPS54320相位裕度

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647939/tps54320-tps54320-phase-margins

器件型号:TPS54320

尊敬的先生:

TPS54320数据表页面。 27、8.2.2.9补偿组件选择

"有多种工业技术可用于补偿直流/直流稳压器。 此处介绍的方法是
易于计算并产生高相位裕度。 在大多数情况下、稳压器的相位裕度介于之间
°Ω 和°Ω。'

我想知道为什么 TPS54320相位裕度建议设计介于60和90之间、

如果工业应用是这样的设计、

 其他转换器数据表中没有看到建议的器件。

此建议是否有任何原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、您需要45度的最小相补角。 这是您将在许多控制环路理论文本中看到的一个常见值。 60度是我通常设计的良好目标值。 如果我获得高于65度左右的相位裕度、我通常会扩展环路带宽、直到相位裕度下降到大约60度。 在电流模式控制下、相位特性的斜率通常在交叉频率下下降较快、因此在45度以上有一些额外裕度是一个良好的设计实践。 如果您查看 TPS54320数据表中的图47、您可以看到、在较高频率下、相位迅速下降。