This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:UCC39002和 UCC29002这两个器件之间有何差异?

Guru**** 2574955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647881/ucc29002-what-is-the-difference-between-the-two-device-ucc39002-and-ucc29002

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: UCC39002

UCC39002和  UCC29002这两个器件之间有何区别?

在 UCC29002的数据表第7.3.8节中提到

UCC29002和 UCC29001 在启动时没有这个逻辑。 这样、UCC2900x 在开启时不会将模块的输出调整到其最大调节范围、并且会以更温和的速率启用负载共享。

但在另一篇文章中、我 得到了相反的答案。

https://e2e.ti.com/support/power_management/isolated_controllers/f/188/t/613812?keyMatch=UCC29002-1&tisearch=Search-EN-Support

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您参考的帖子解释了 UCC29002和 UCC29002-1之间的区别。

     UCC29001不是有效的器件型号

    UCC29002和 UCC39002的唯一区别是这些器件的温度范围

    UCC29002的温度范围为-40C 至+105C

    UCC39002的温度范围为0C 至+70C

    希望这能解释这种差异。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。