This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921L:使用内部二极管将输出引脚电压钳制到 Vin 轨

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS25921L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647808/tps25921l-using-internal-diode-to-clamp-output-pin-voltage-to-vin-rail

器件型号:TPS25921L
主题中讨论的其他器件:TPS2660

您好!

我正在考虑将25921x 或类似器件用作13V8 (标称值)系统中的负载控制器。
此问题涉及器件在 EMI 事件下的行为、而不是稳态电压。

电路概述...
   25921x 输入端子由13V8 (标称值、15V5 ABS)供电。 最大值)具有大容量和陶瓷电容的电源轨。
   其 OUT 引脚连接到负载:无大容量电容;足够的陶瓷电容器和保护器件、可应对 ESD 和浪涌威胁。
   
测试条件和问题...
   提供的负载受以下条件制约:
       ESD (HBM、+/-6kV 接触、+/-8kV 空气)和
       浪涌(61000-4-5、2类:Rg=42R、1kV -> 24A 峰值电流、每极性5个脉冲、5s 间隔)。

   如果连接到大于18V 的直流电(长期可接受的产品限制)、我们的负载保护将会失败、因此我不担心[*] 25921x 上的20V 直流电压限制。

   我们的 ESD 保护旨在将产生的电压上升限制为<20V (电荷平衡计算器)、这意味着该器件的2kV 无辅助额定值就足够了。

   浪涌事件的持续时间要长得多(~30us)。
   前线保护将脉冲钳制在38V 左右、该电压将在脉冲持续时间内保持(一阶估计值)。
       如果25921x 在活动期间亮起:
           FET 通道将脉冲能量的其余部分分流到13V8大容量电容中、从而将电压保持在20V 以下。
           
       如果25921x 在事件期间关闭:
           FET 体二极管是否会在30us 浪涌事件期间导通(从而类似地将 OUT 端子上的脉冲钳制到 IN 侧大容量电容)?


TI 是否有关于体二极管行为的任何规格或测试数据?
在42R 级别、TI 是否有与61000-4-5测试中器件行为相关的任何测试数据?


[*]当然欢迎具有此价格点和较高额定电压能力的器件:)

此致、
George Tzanatos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    感谢您的支持!
    这里的终端设备是什么? TPS25921L 器件不符合 IEC 61000-4-5标准。 请仔细查看 TPS2660、它支持浪涌事件期间的负载保护。 如果需要任何进一步的信息、请告知我们。

    此致、
    Rakesh