This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24031-Q1:充电启用/禁用

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647397/bq24031-q1-charging-enable-disable

器件型号:BQ24031-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ24031

您好!

BQ24031数据表提到 DPPM 引脚可用于充电控制。 不过、它似乎也会影响过流恢复。 是否建议使用 TS 输入实现充电启用/禁用功能?

谢谢、

Samir Hadzimusic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Samir、您好!
    您可以将 DPPM 引脚上的电压脉冲到1V 以下几微秒、并在 DPPM 上添加10uF 电容以避免这种情况。 如果 TS 不用于监测电池温度、则可将其用作充电启用/禁用。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    您能否确认 DPPM 上电容器的大小? 数据表指定了1nF-10nF 的范围。 10nF 对于应用来说还不够、但在我们测试10uF 之前、我只想确认使用该值是安全的。

    谢谢、

    Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    10nF 是 DPPM 引脚上的最大值。
    此致、
    Raheem