This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:充电器 IC 不会切换到 GND 以允许电源 Q 开启

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647832/bq24450-the-charger-ic-will-not-switch-to-gnd-to-allow-power-q-to-turn-on

器件型号:BQ24450

参考下面的图1、这是采用小型 PNP 偏置电源转换器(Q4)的设计。  RP 已从200k 调整为接近0、功率 Q 仍无法完全导通。  最多只能得到1.6V (VCE)、通常 VCE=2.1V。  该电流不足以允许>2.4A 的电流通过系统。  如果我只想简单地充电电池、这一切都很好。  但是、我还想为负载(3A)供电并为电池(@1A)充电。  在此设计中、负载从电池中拉出最后一个.6A 电流-不会发热!  

因此、为了进一步执行该步骤、将 Rp 从24k 下调至接近0r、从而对 VCE (on)没有影响。  下一步是更改 Q4上的偏置。

图1.

短期解决方案是强力对电源转换器 Q4进行偏置、如图2所示。

图2 (无法缩小!)

尽管图2并不巧妙、但显示了当 Q4充分偏置时、它将传递高电流。  我能够将 VCE (SAT)降至0.5V、从而为电池(.75A)充电并为负载(3A)供电。

这个配置中一个有趣的"问题"是、我丢失了状态输出(引脚9和10)。

那么、问题仍然存在、BQ24450 (引脚15)为什么不会切换到 GND 以允许 Q3导通?