This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5524:LED 驱动器的输出结构

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201, LP5569, LP5521, LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647766/lp5524-output-structure-of-led-driver

器件型号:LP5524
主题中讨论的其他器件:TPS54201LP5569LP5521LP5562

这可能听起来像是一个愚蠢的问题、但输出是直流电流还是 PWM? 我在数据表中看到一个恒定电流符号、但我假设这只是在占空比处于高电平的持续时间内。 我很想找到一个器件、它将我的 PWM 转换为直流电压、然后以固定直流电流驱动 LED。 我不希望 LED 以任何速率闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:
    请尝试使用点校正器件、是否允许您使用 LED 通道、每通道电流、然后我可以为您的应用推荐该器件。
    LP5569具有较小电流的点校正功能、TPS54201可以将 PWM 转换为模拟调光、但它是高电流开关模式器件。
    如有任何问题、请告诉我、谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有两个通道、最大20mA 您能解释一下"点校正"、我以前没听说过这个术语。 我正在寻找类似 MAX1916的器件、但如果可能、我宁愿使用 TI 器件。 我不希望任何具有"32阶亮度"(通常为非线性)的器件。 我需要通过 PWM 控制、SPI/I2C 或电压进行相当精细的控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    您可以尝试 LP5562或 LP5521、它们都可以满足您的要求、谢谢!