This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28083:UCC28083#39;问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596, UCC28083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646539/ucc28083-ucc28083-issue

器件型号:UCC28083
主题中讨论的其他器件:LM2596

1,规格:输入:直流110V;输出:36V/6.5A、90V/0.5A、24V/2A (通过 LM2596 36V 表格进行传输)

2,问题说明

A、  当替换新的 UCC28083时、启动无法启动(无输出)、功率为正常输出

B, 正常输出运行5-10分钟后,电源 不输出。  但  当替换新的 UCC28083时、功率具有正常输出

C、 )),当输入:直流60V(VDD:10V μ A 时、NG 的 UCC28083可以正常工作。但当输入电压高于80V(VDD:14V 时、输出将降为零。

 在本例 中、我们 尝试 测试 outa 波形、发现在启动时 UCC28083将是一个正常的方波(如下图所示)、尝试启动芯片

波形和 SCH 如下所示

3、

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、希望:

    感谢您关注 UCC28083。 我建议在 VDD 引脚与地之间安装一个去耦电容器、理想情况下靠近控制器本身。 是否有任何其他组件在80V 输入电压下损坏? 当输入电压改回60V 时、控制器是否会启动?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ben,
    在将 VDD 引脚的去耦电容接地,后测试,问题仍然存在。 当 Vin 从80V 改回60V 时,Ucc28083无法饱和。
    Good 和 NG 的 ucc28083也形成了 IV 曲线、两者之间没有明显的区别
    非常感谢