This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:无输出

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647189/lm5575-there-is-no-output

器件型号:LM5575

设计:4856155/81 LM5575MHX/NOPB
LM5575MHX/NOPB 24.0V-24.0V 至-15.00V @ 0.5A

PCB 已经完成、但 Cout 上没有输出。 我已检查 Vcc 为7V。 我没有从数据表中找到其他检查值。 如何检查以找出原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请尝试执行以下步骤:
    1.确保 Vin 存在且稳定
    2.检查 SD 引脚并验证器件是否已启用
    3.将示波器探头放在 SW 引脚上,并验证器件是否有电弧
    4.检查 FB 引脚上的电压

    对于上述所有信号、尝试捕获波形。
    此外、如果您可以提供有用的设计原理图、
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    VIN=24V

    SD 未连接。

    FB=0.63V

    软件

    WEBENCH 的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从屏幕截图中、该部件看起来不工作。 除了您显示的50Hz 噪声之外、开关节点上没有其他活动。
    建议尝试以下操作:
    1.通过将 SD 引脚拉高至~2V (使用外部电源)或通过适当的电阻分压器将其连接到 Vin 来启用 SD 引脚、并观察器件行为。 确保不要向该引脚施加高于14V 的电压。 它将损坏器件。
    2.测量 VCC 引脚上的电压
    3. SD 引脚被拉高时测量输出和 FB 引脚上的电压

    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我将尝试将电压连接到 SD、但 在准备好的 PCB 上进行连接并不容易。 WEBENCH 设计会引导我选择错误的方法。