This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31704:LMZ31704的替代产品?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647769/lmz31704-replacements-for-lmz31704

器件型号:LMZ31704

您好!

我有另一个问题。  如果我们想用以下内容替代 LMZ31704RVQT:

 

VIN (低电平)= 3.5V

VIN (高电平)= 7V

Vout = 1.0V

Iout (最大值)= 3A

Iout (标称值)= 1.5A

 

是否还有其他类似 LMZ31704RVQT 的模块可以满足我们的标准?

谢谢、

David