This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:电源正常状态时间

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647474/lmz31710-power-good-assertion-time

器件型号:LMZ31710

您好!

我们使用 LMZ31710来生成1.2V 和3.3V 电压。 由于我们必须将电源定序保持在1.2V (fisrt 电压)和3.3V (第二电压)之间、 因此我们计划将1.2V 稳压器的电源正常引脚连接到3.3V 稳压器的 INH 引脚 (根据数据表第24页的定序参考电路)。在这两种情况下、我们都将 SS 引脚悬空、因此内部软启动延迟为1.2ms。

在1.2ms 后,第一个稳压器 Vout 变为1.2V,那么电源正常状态时间是多少(一旦 Vout 稳压)

我想知道电源正常状态在达到所需的输出电压后的有效时间。

这意味着稳压输出电压与电源正常引脚 PUL 关断释放时间之间的持续时间。

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     迪维亚

    器件启用后、PWRGD 保持有效所需的时间约为2.5ms。  

    此致、

    Jimmy Hua