This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861共模电压和放大器;MPS 检测电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647496/tps23861-tps23861-common-mode-voltage-mps-detection-current

器件型号:TPS23861

,先生/女士、您好

 我有两个问题。

  1.tps23861共模电压可以支持多大的 V 电压、 以及他的浪涌条件如何。

  现在、客户使用 TI TPS23861 POE 开关、现在与 PD (AS1138)客户一起使用异常电源(在供电后)、现在发现原因是 AP 客户端功耗低、待机时的负载电流仅为9mA。 现在、客户的问题是、它是否可以调整软件以使 TI TPS23861的 MPS 检测电流小于10mA (6-8mA)、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我已通知我们的 PSE 专家。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    TPS23861的最大绝对共模电压为70V。

    有关浪涌情况、请参阅下图。

    您可以看到、在上电期间、当端口电压升高时、端口电流被限制在不同的电平。 在此期间、TPS23861将控制外部 FET Rdson、以根据不同的端口电压控制电流。

    TPS23861可通过寄存器0x29调整 MPS 电流电平、如下所示、您可以将值设置为0x00以实现7.5mA。

    谢谢你。

    此致

    Jack Chen