This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:使用直流/直流转换器驱动推挽式 B 类变压器、在负载下功率折返。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647759/tps55340-driving-a-push-pull-class-b-transformer-with-dc-dc-converter-power-folds-back-under-load

器件型号:TPS55340

我们通过 TI 的 Webench 创建了一个使用 TPS55340芯片的电路、其输入电压为2.8至4.8伏、输出电压为24V、电流为100mA (TPS55340RTER 2.8V-4.8V 至24.00V @ 0.1A)。 我们的 PCB 布局和器件与 Webench 相匹配。

空闲时、我们得到24V 电压。 在负载下、电压折返至3.6 (或任何输入电压)、并且在我们关闭电源几分钟后不会将自身重置回24V。

我们将驱动标准推挽式 B 类变压器。

有什么想法、我们怎么做是错的? 我希望共享 Webench 链接、但我不确定如何在此处链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从 Webench 生成 pdf 文件并将 pdf 文件附加到 froum 中。
    您是否还尝试在输出侧使用电阻器负载/或0.1A CC 负载? 还是直接使用推挽式 B 类变压器? 您确定在您的应用中负载电流仅为0.1A。 除了 sch、我们还需要检查 PCB 布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_esim_5F00_3561903_5F00_15_5F00_1_5F00_78010437.pdf

    [引用 user="Helen Chen ]您可以从 Webench 生成 pdf 文件并将 pdf 文件附加到 froum 中。

    [/报价]

    这是 Webench PDF。


    [引用 user ="Helen Chen ]您是否还尝试在输出端使用电阻器负载/或0.1A CC 负载?

    是的。

    [引用用户="Helen Chen ]或者直接使用推挽式 B 类变压器? 您确定在您的应用中负载电流仅为0.1A。 除了 sch、我们还需要检查 PCB 布局。[/quot]

    我明天会向您提供这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般般 让我们明天检查 PCB 布局。
    另请仔细检查电路板上是否存在焊接问题。 该 IC 不容易焊接。