This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:瞬态热阻

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647510/lm1084-transient-thermal-resistance

器件型号:LM1084

您好!

您能告诉我 LM1084的瞬态热阻吗?

我客户的用法如下(带散热器);

Vin=12V、Vout=7V、Iout=1.6A (在5秒内)

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    由于脉冲持续时间为5秒、因此5秒后的瞬态热阻与数据表热性能信息部分下的瞬态热阻非常相似。 遗憾的是、我们没有0秒至5秒的瞬态热阻数据。  

    此致、  
    Jason Song