This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:最大限度地减小静态电流

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647345/lm46002-minimizing-quiescent-current

器件型号:LM46002

在待机模式下(LM46002已启用、但负载极小)、我们正在尝试最大程度地减小 LM46002消耗的电流。 VIN = 12V、Vout = 5V。   

在此模式下、请参阅从12V 输入汲取的约160uA。  反馈电阻器最初设置为100k (顶部)和25k (底部)、容差为1%。  为了减小此路径中的电流、将这些值更改了10倍(1M/250K、1%到 l)。  12V 输入上的电流消耗仅更改了10uA。  这应该将输出负载电流改变36uA、并且预计这将使输入电流至少改变15uA、并且可能高达20uA、具体取决于效率)。   

还尝试增加 EN 输入上的电阻。 这两个值均为330k (将12V 输入一分为二)。 已更改为1M、但输出变得不稳定、因此每个为800k 稳定。  但12V 电流消耗没有变化。  请注意、当系统需要禁用 LM46002时、还将一个2N7002 nFET 连接到 EN 引脚以下拉节点。  

是否有任何解释、为什么输入电流不会按预期变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    当负载电流变化36uA 时、我还希望输入电流变化超过10uA。 我还不理解 EN 引脚电阻如何影响输出电压的稳定性。 此测试的负载是多少? 您能否分享您的原理图和布局供我们审阅?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨
    我将通过电子邮件将原理图直接发送给您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将通过电子邮件继续讨论、并关闭论坛上的主题。