This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53600-Q1:2.2uH 的 LM53600-Q1

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647581/lm53600-q1-lm53600-q1-with-2-2uh

器件型号:LM53600-Q1

你(们)好。

LM53600-Q1能否在以下条件下使用2.2uH 输出电感器运行:

  • 18V 输入最大工作电压(24V 输入脉冲最大值)
  • 5V 输出电压
  • 650mA 输出电流

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piotr、
    器件将使用2.2uH 电感器工作、但不建议这样做。
    但是、如果使用的组件值超出此器件的推荐范围(4至10uH)、性能将会降低、器件稳定性可能会受到影响。
    有关推荐值的详细说明和原因、请参阅器件数据表。
    此致
    Brani