This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940输出漂移70mV

Guru**** 2585805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647685/bq76940-bq76940-output-drift-70mv

器件型号:BQ76940

您好!

 客户使用2个 bq76940开发30节电池 BMS 项目、 当电路板运行大约半小时时、将随机产生比电池电压高70mV 的漂移。 重置电路板、测量值将正确。 原理图如下所示。 我想知道发生这种情况的原因、如何解决此问题。 谢谢!

BTW、客户连接 SRP 和 SRN 以进行电流感应、如果客户将 SRN 修订为负(最接近 VSS)、(数据表引脚映射 SRP 为负、SRN 为正)、则此问题是否会影响测量的高漂移70mV 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elan、
    我从所示的原理图部分看不到问题。 说明听起来像是意外的电容连接。 确保所有电源和输入滤波电阻器和电容器都在范围内并正确连接、并且系统使用低阻抗源运行。 原理图中的接地不清楚、但在所示的部分中、似乎连接到底部电池、这应该很好。 确保 R674焊接良好且未损坏。

    反向电流感应输入不应影响电池电压。 如果 SENSE 引脚上的电压明显较低或较高、则可能会将电流推入器件并导致异常运行或损坏。