This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1。 电流消耗

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647599/bq34z100-g1-bq34z100-g1-current-consumption

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我将 BQ34z100-G1与8s2p LiFePO4电池搭配使用。  

我已经分析了器件的电流消耗、结果就是这样

可以看出、在大部分周期中、电流消耗几乎为0mA、但每秒都有一些电流"峰值"。 这些电流峰值大约为130ms 和20mA。 BQ34z100g1在正常模式下(睡眠功能被禁用)和内部温度传感器工作。 所有其他可能的消耗(如 LED、通信...) 已断开连接。  

我有一些关于它的玉米饼:

1.这种电流消耗是否正常?

2.这些电流"峰值"是由什么造成的?

3、该电流"峰值"约为20mA、电流是否不是太大?

非常感谢您的参与、

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    在正常模式下、器件将每秒向 VEN 和 TS 引脚施加~130ms 的脉冲。 在此脉冲期间、器件会进行测量、计算和更新。 在正常模式下、bq34z100-G1本身将消耗~145uA 的电流。

    如果您的实现方式与 EVM 或应用手册中的实现方式类似、则 VEN 引脚将为多个 FET 和一个电阻网络供电。 这些 FET 的目标是减少网络的电流消耗。 请确保这些组件的尺寸正确、以减少电流消耗。

    系统的总体平均电流消耗当前~ 2.6mA、您的目标平均电流消耗是多少?

    此致、
    Bryan Kahler