This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:65V 以上电池组电压的 SoC 估算

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647454/bq34z100-g1-soc-estimation-for-battery-stack-voltages-above-65-v

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我有一个锂离子电池组、总电压为350伏(即高于最大 允许的65V 电压)。 如何使用 bq34z100-G1进行 SoC 估算?

对于我的案例、使用 bq34z100-G1的硬件和软件要求是什么?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    使用分压器将电池组电压分压至~ 900mV。 为了防止溢出(最大65V 的原因)、需要调节电压。

    有关如何调节电池组电压的说明,请参阅此应用手册( www.ti.com/.../slua760 )。 如果您的应用需要、该应用程序也不讨论调节容量和电流、因为它们通常较大、具有较高电压的电池组。

    关于 SoC 估算,请按照数据表( www.ti.com/.../bq34z100-g1 )应用指南第8节中的步骤1-8操作。

    对于硬件和软件要求、请先使用 bqStudio、EV2300和 EVM 进行测试、网址为 :www.ti.com/.../toolssoftware

    请注意:EVM 的额定电流为7A、可能需要进行外部修改才能使用您的应用进行测试(外部分压器、电流感测等)。

    此致、
    Bryan Kahler