This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5000要实现这样的电路:

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647420/lm5000-to-realize-such-a-circuit

主题中讨论的其他器件:LM5000

我想使用 LM5000实现这样的电路:输入为6-12v、输出应为-65V、输出电流不会超过60mA。 我的同事可以提供参考电路吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是不是要获得反相输出电压?
    在降压/升压配置中、升压转换器/控制器可用于从负输入电源生成正输出电压。
    内部开关上的电压为 VIN 和-VOUT。 因此、在您的应用中、此开关上的最大电压为77V。 LM5000只有80V 内部开关。
    此致、
    Zack