This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:Vin 断电时 TPS92692-Q1 FLT 引脚状态

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647428/tps92692-q1-tps92692-q1-flt-pin-status-when-vin-power-down

器件型号:TPS92692-Q1

大家好、

我想知道输入 Vin 何时断电、FLT 引脚是否也处于开漏状态?  我在 全 LED 前照灯中使用了两个或三个 tps92692Q1。 如果我将 其 FLT 引脚连接在一起,则 FLT 引脚的状态 非常有必要    由 BCM 控制 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦 VCC 降至其 UVLO 电平、FLT 引脚就会被拉低、并保持该状态、直到所有器件都放电。 因此、它应该拉低并保持低电平、因为它通过电阻器连接到 VCC。

    此致、

    克林特