This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069EVM-627:LM5069EVM-627

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069EVM-627, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646939/lm5069evm-627-lm5069evm-627

器件型号:LM5069EVM-627
主题中讨论的其他器件:LM5069

您好!

我将使用评估板 LM5069EVM-627测试 LM5069的电路。  由于我需要40V 输出、因此我更换了 OVLO 和 UVLO 电阻 R1-R4、以便在40V 范围内运行。  我为此使用了 TI XLS 计算器(选项 B)、当我使用 DVM 测量输出时、它似乎在无负载下工作。  根据规格、输出被钳位到30V、我可以测量的范围内、所以我的问题是、如何消除此限制以实现40V 输出而不影响电路运行?   此外、我注意到、如果我通过连接30欧姆负载来加载钳位输出(输入为40V)、则电压会变为0V。  但是、仅电路板上安装的 Vout 电容器作为唯一负载、我可以测量30V 的钳位输出。   为什么会发生这种情况?  

谢谢

Francisco Tamez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗西斯科

    拆下33V 栅极齐纳二极管 Z2。 这会将输出电压钳位到33V -稳定电压或~ 30V。 如果您使用40V 且有负载、VDS 将为10V、功率限制引擎将接合和超时 C8、关闭。 如果您仍然需要钳位、请使用大于43v 的齐纳二极管。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian。 感谢您的快速响应。 让我先尝试一下、然后再关闭此问题。 周末愉快!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Brian、

    我移除了 Z2、但输出端没有电压。  我是否需要栅极上的齐纳二极管(>43V)来使电路正常工作。  开发板安装了 D2和 R6、但原理图显示它们为可选。  我是否也要删除它们?

    谢谢

    弗朗西斯科