This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:SEPIC (降压/升压)模式

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646973/mc34063a-sepic-buck-boost-mode

部件号:MC34063A

您好;

在 TI 站点中提供的说明中、 MC34063A 可用于 SEPIC (降压/升压)电路。

我正在设计一个电路、其中输入电压可在3-10伏之间变化、输出应为5伏。

因此、我想知道是否可以使用 MC34063A 来实现此目的。

谢谢、

此致、

Ehsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    MC34063A 可用于 SEPIC (降压/升压)电路。 您需要检查峰值电流限制、如果它大于1.5A、则需要外部开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    1.5安培是可以的、但我找不到 SEPIC 模式的任何电路或示例。

    请向我提供一些帮助吗?

    此致

    Ehsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     您可以将 PMP7155 Sepic 6V@1.5A 作为参考。 这是 TI 参考设计。

    www.ti.com/.../PMP7155