This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:电压不正确

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647531/lmz31707-incorrect-voltage

器件型号:LMZ31707

我有一个设计为5V 至1.1V 的 LMZ31707。 无论输入电压是5V 还是12V、输出始终约为0.1V。 近况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从原理图中可以看到、PH 引脚彼此未连接。 这些引脚必须在 PCB 上相互连接。 尝试使用跳线将 PH 引脚10连接到器件的另一个 PH 引脚。