This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:反相降压/升压

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647414/lm5119-inverting-buck-boost

器件型号:LM5119

您好!

我们希望将 LM5119用于反相降压/升压解决方案。
条件为,Vin=48V,Vout=-10V,4A*2。
然后我有一些问题。

(1)
我们是否可以使用该器件满足此要求?
或者、我们能否将该器件用于反相降压/升压的单输出连接?
如果有任何问题、请告诉我。

(2)
此器件是否有反相降压/升压参考电路?

此致、
Ryuji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    (1)我认为 LM5119可用于反相降压/升压。 10Vout 应用作 LM5119的接地端。

    (2)抱歉、我们没有适用于反相降压/升压应用的 LM5119参考设计。

    谢谢