This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TPS548D22 TDELAY_MIN

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646869/tps548d22-tps548d22-tdelay_min

器件型号:TPS548D22

尊敬的 TI 团队:

在 TPS548D22数据表的第7.5.1.3.1节中、如果我想将上升时间设置为4ms 或8ms、 则 TDELAY_MIN 应大于9mS 或18mS。 如果 TDELAY_MIN 短于9mS 或18mS、会发生什么情况?

谢谢、致以诚挚的问候

张丽兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在检查这个。  简单的答案是确保您的延迟时间超过最小值 、这样您就无需担心。  我将告诉您我发现的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John,

    此注释添加到 Rev.D 中、我们的项目处于小型 MP 阶段、很难更改、因此请检查此内容、Tks 很多。

    巴西!

    Lancer_Zhang   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在下周了解详情。  如果我们在数据表中添加了修订版本、那么我相信有人会发现它存在真正的问题、导致我们进行该添加。  您在测试期间是否注意到任何启动问题?  您电路板上的实际延迟时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基本上、与此问题相关的行为有3种。 它们是:
    SS 时间似乎比规格长得多。 Vout 启动波形显示了调节前的离散步长。
    PGOOD 在 Vout 达到调节之前有效。
    在启动期间的某些空载条件下会触发 OVP。


    如果您需要其他信息、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、似乎我们必须更改延迟时间或 SS 时间、TKS 很多!