This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:SLUSA168、SLUM276输入电阻

Guru**** 2560150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647517/ucc28950-slusa168-slum276-input-resistances

器件型号:UCC28950

您好!

C2_2和三个1兆欧电阻 R4_2、R14_2、R17的用途是什么?

我没有使用这些进行仿真、也没有发现任何重大变化。 它如何影响输入瞬态?

是否有任何参考?

谢谢

Samrat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Samrat

    您能发布原理图吗-还是告诉我您所参考的文档。

    谢谢
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slum276-_2800_2_2900_.tschelloColin

    请参阅随附的文件

    谢谢

    Samrat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Samrat

    在现实世界中、您将需要一些本地输入电容来为 PSU 转换器的输入端的高频电流提供低阻抗源。 C2_2和 C3_3提供了这种情况。 此外、在实际应用中、需要确保这些电容在输入电压被移除时放电、R4_2、R14_2和 R17将对输入电容放电。 此放电功能通常适用于交流电源、在这种情况下称为 X 电容放电。 X 电容器是上面提到的输入电容。

    在仿真中、如果 VIN 的输出阻抗为0 (本仿真就是这种情况)、则不需要输入电容和放电电阻器。 事实上、您的观察结果表明、取药后没有什么不同、这正是我所期望的。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Colin
    感谢您提供信息
    Samrat