This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54040A:电源问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54040A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646995/webench-tools-tps54040a-power-supply-issue

器件型号:TPS54040A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我的客户的项目中的电源单元有问题、

电路包含两个电源单元:

1、电路1 -输入32伏、输出24V 5A (他检查了24V、发现它正常、但尚未进行电流测试)

2.电路2 -从电路1输入24伏,输出为5伏0.5A。

2号电路根本不起作用、尽管它在 WEBENCH 中显示它应该可以正常工作。

如果 您有具有相同引脚的替代解决方案、我很高兴您能向我提供反馈、这也很棒、谢谢。  

此致、  

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布原理图、或者更好地发布 Webench 设计? 我假设电路1不是 TPS54040A、因为它不支持5A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John 您好、
    您能给我发送邮件吗:shai.b@telsys.co.il
    我将向您发送他的两个电路的原理图供您查看,提前感谢。

    此致、
    Shai Berman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    请将您的电路发送至 simpleswitcherapps@ti.com。 我们将对其进行审查。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我想我们已经在周末解决了这一问题。 我发现 EN UVLO 设置相对于输入电压设置过高。 如果沙伊需要任何额外的支持、我会将他指引给您。 如果您想查看原理图、可以直接与我联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、感谢您告诉我。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 更新了 Yang、
    如果我还有其他问题、我会告诉 Yang。

    感谢大家
    Shai。