This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56428:TPS56428

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647459/tps56428-tps56428

器件型号:TPS56428

 根据 TPS56428的数据表第9.2.2.5节、0.47uF 电容器是@μ F VREG5引脚必需的

 

我们希望将此电容器的值更改为我们设计中常见的值(>0.47uF)

 

我认为更改该值没有任何问题、但是 由于 TI 提到必须使用0.47uF、我需要他们批准使用不同的值

 

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    典型值为0.47uF。 它在内部是一个 LDO。 对于 LDO、输出电容器会影响环路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从您的回答中、我得出结论、我们可以忽略第9.2.2.5节中的信息

    允许使用1uF。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 VREG5旁路、1uF 正常、额定电压必须>10V。