This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54540:找不到 Altium:模型

Guru**** 2924980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, LM5576, TPS54540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646809/webench-tools-tps54540-altium-model-not-found

器件型号:TPS54540
主题中讨论的其他器件:LM5576TPS54531

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我已将两个设计从 Webench 导出到 Altium。
我收到以下错误消息:

模型位于:C:\MyData\Simulation\SH220\TPS54531\WB_LM557_BUK_BLOCK_WB_TPS54531_BUK_BLOCK_D1_ENCR.ckt

文件:C:\MyData\Simulation\SH220\TPS54531\WB_LM557_BLOCK_BOUK_TPS54531_BUK_TPS54531_BUK_BOUK_TPS54531_BUK_Buck_BAD_BLOCK_D1_ENCR.ckt 中未找到型号 WB_LM557_BLOCK_BK_BOUK_BOUK_BOUK_ST_D1

(小部分
** WB_LM557_BUK_BLOCK_BLOCL.WB_TPS54531_BUK_BLOCL.D1 Spice 模型
(小部分
**(C)版权所有2017 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
**此模型旨在为德州仪器(TI)的客户提供帮助。
** TI 及其许可人和供应商不作任何明示或默示的保证
**或隐含的,关于本模型,包括的保证
**用于特定目的的适销性或适销性。 是的
**仅以"按原样"提供。 其质量的全部风险
**且性能与客户有关
(小部分
(小部分

subckt WW_LM557576_BUK_BLOCK_WB_TPS54531_BUK_BLOCK_D1_ENCR A K
include pspice://../WB_LM5576_BUCK_BLOCK.WB_TPS54531_BUCK_BLOCK.D1.enl
XCALL A K WB_LM5576_BUCK_BLOCK_WB_TPS54531_BUK_BLOCK_D1
.end

也在中

模型位于:C:\MyData\Simulation\WebBench \Butterworth-filter\main_BLOCK_circuit_filter_stage_1_SIM_A1_S1_WB_AMPLE_Mirrored_ENCR.ckt 中

文件 C:\MyData\Simulation\WebBench \Butterworth-filter\MAIN_BLOCK_FILTER_STACE_1_SIM_A1_S1_WB_AMPLARGE_Mirrored 中找不到模型 MAIN_BLOCK_ENCR.ckt  

有人知道解决方案吗?

此致

Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将把这一点转发给负责的团队。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rolf、
    我相信您正在尝试使用"Webench SIM Export"功能下的"Altium designer"选项。 在这种情况下、我可以从 Webench 下载 TPS54540 Altium 设计并在本地运行、而不会出现任何问题。 请注意、您需要下载并安装"Webench Altium 连接器"才能在本地运行仿真(techdocs.altium.com/.../WEBENCH Altium 连接器)。 您还可以参阅 SIM 导出帮助指南(webench.ti.com/.../)

    如果您遇到任何问题、请告知我们。 此外、您能否告诉我们您为其创建 TPS54540 Webench 设计时所处的输入/输出条件?

    此致、
    Maqbool
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    以下是 TPS54540仿真的值:
    VIN 11.5-26V/Vout 5V/Iout 5A/Ta 60°

    为了进行简单的测试、我已将 Webench 示例"模拟放大器"保存在我的用户文件夹中。 所有分析值均设置为 Default (默认值)、Webench 启动。
    我没有得到仿真结果。 程序挂起。

    此致
    Rolf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rolf、
    我针对您提到的条件测试了仿真导出、并能够在 Altium 中本地模拟导出的设计、而不会出现任何问题。
    请参阅随附的 SIM Export 帮助指南并按照步骤操作。

    此致、
    Maqbool