This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:DCR 电流感应的热补偿

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647044/tps40090-thermal-compensation-of-dcr-current-sensing

器件型号:TPS40090

您好!

我对实现 DCR 电流感应的热补偿感兴趣。  

数据表的第17-19页对这种方法进行了说明。 不幸的是、我被困在第4点和第5点。 如何获得 rthe 的值? 为了获得示例结果 RTHE1和 RTHE2、精确计算了什么?

如果有人能帮我解决、我将不胜感激。  

谢谢、致以诚挚的问候  

重做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用等式20来获得 RTHE1和 RTH2。 首先使用第二个等式计算 Kdiv、然后根据等式20中的第一个等式计算 RTH1和 RTH2。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weidong:

    非常感谢您的快速回复。  

    我使用给定示例进行的计算现在以相同的结果完成。  

    只有一个问题可以让您更好地理解。 当我在没有补偿的情况下测量 DCR 电流时(图10) 、应使用公式(18)计算 R。 但是、如果我正在进行补偿(图11) 、则 R 的计算公式为(18)/KDIV。 这是正确的还是我理解了错误?

    谢谢、此致、

    重做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是 Reto、

    是的、您的理解是正确的。 在这种情况下、如第18页的第3步所述、R=RE/KDIV (25)。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    好的、很高兴知道。  

    非常感谢您的回复、这些对我非常有帮助。

    此致、

    重做