This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340EVM-017:调节负载电流

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647307/tps55340evm-017-regulating-load-current

器件型号:TPS55340EVM-017
主题中讨论的其他器件:TPS55340TPS61500

大家好、

我在这里有几个问题。 如何在保持 Vin 恒定的同时调节 TPS55340 EVM-017负载电流? 我想调节来自二极管条的光强度。 我能否更改这些二极管、以便在测试时不烧坏它们、将晶体管基极连接到 EVM、并将 LED 连接到电流互感器以观察电流是否在流动。 考虑到电阻器的增益。

此致、

Justinas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎希望创建电流源。 您需要将 LED 与负载感应电阻器串联、并使用该电阻器电压作为反馈电压。 控制器将调节该反馈电压、这意味着负载电流。 如果您的 LED 电流较高、TPS55340可能看起来不是正确的选择、因为 FB 电压为1.23V、这意味着负载电流感应会产生大功率损耗。 您可以考虑升压 LED 驱动器。 查看 TI 网站以了解各种产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为我们指定输入电压范围、LED 电压和电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看 TPS61500、该器件适用于 LED 驱动器应用、但这不属于我们的团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我愿意使用5V 至12V 的输入。 LED 为24V、消耗的电流约为0.6A。 我想使用此模块调暗它们、因为这是我目前唯一的选择。

    此致、

    Justinas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61500可支持24V/0.5A 输出。 仅0.6A 输出是不够的。