This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2755:电荷泵电容器额定电压。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647409/lm2755-charge-pump-capacitor-voltage-rating

器件型号:LM2755

您好!

数据表建议的电荷泵电容器 C1和 C2 10V。 我可以使用6.3V 电容器吗?

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YY、

    请选择10V 电容器、谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、

    如果使用6.3V、会产生什么影响?

    谢谢。

    - YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YY、
    由于6.3V 对于器件的最大额定电压而言是微不足道的、因此可能会在器件之前损坏电容器。 谢谢!
    夏季