This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:VREG5电容器

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647186/tps56c215-vreg5-capacitor

器件型号:TPS56C215

您好!

我们收到了客户关于 TPS56C215的问题。
请帮帮我们。

[问题]
由于可靠性得到提高、他们正在考虑将2个4.7uF 器件并联到 VREG5电容器上。  这种使用是否存在任何问题? 它们对内部 LDO 的浪涌电流能力感到不安。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此问题提交本部分应用。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果您想使用内部 LDO (VREG5)、4.7uF 就足够了。 2*4.7uF 的功耗有点小、因为 LDO 需要更多的电流来为大电容充电、这可能会导致 LDO 在启动期间不稳定(内部 LDO 输出电流限制接近150mA 典型值)。 因此、4.7 μ F 就足够了。

    对于浪涌能力,LDO 可以涵盖引导电容器充电。