This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:100%模式转换的迟滞

Guru**** 2522750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647106/tps62740-hysteresis-of-100-mode-transition

器件型号:TPS62740

大家好、团队成员。

请告诉我100%模式转换迟滞的最小/最大值。

数据表仅描述50mV 的典型值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、

    这未直接指定、但您可以看到、我们确实在第6页上分别指定了上升和下降阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为最大值约为60mV、但没有关于最小值的信息。