This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22971:TPS22971通过汽车认证的版本

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918-Q1, TPS22971, TPS22966-Q1, TPS22966

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646595/tps22971-automotive-qualified-version-of-tps22971

器件型号:TPS22971
主题中讨论的其他器件:TPS22918-Q1TPS22966-Q1TPS22966

您好!

是否有发布 TPS22971-Q1的计划?

我们的客户要求使用具有以下规格的电源开关。

输入电压:低于1V 至3.5V
输出电流:超过3A
输出放电功能
无 Vbias。
通过汽车认证

我找到了具有 Vbias 的器件、但没有 Vbias 的器件无法找到。
如果您分享好的信息、我将不胜感激。

此致、
Ryuji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji、

    TPS22918-Q1器件现已推出、但仅支持高达2A 的电流。  这是需要切换的处理器电源轨吗?  持续负载电流与峰值负载电流的要求是什么?

    Iván μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan San、

    是的、我们希望使用该器件执行处理器的关闭序列。
    要求为1V/4.4A。
    因此,我们希望将 TPS22971用作并联使用。
    我将检查 TPS22918-Q1规范,但如果有计划发布 TPS22871-Q1,请告诉我。

    此致、
    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji、

    您是否了解过 TPS22966-Q1? 这 是一个双通道器件、每个通道的额定电流为4A。 通过将两个通道并联、该器件将能够在1V 下处理4.4A 负载。 此解决方案是否可用于您的应用?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek San、

    感谢你的答复。
    是的、无论 TPS22966是需要 Vbias、Vbias 范围都是2.5V~5.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji、

    您的系统中是否没有其他电源轨可用于 VBIAS 电源轨?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek San、

    有3.3V 电源轨、但3.3V 在1V 电源轨之前断电。
    因此、如果有其他器件作为无 Vbias 运行、我将不胜感激。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji、

    我理解、感谢您的解释。 我们目前没有任何开关可在没有 VBIAS 输入的情况下达到1V/4.4A。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius